This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:无法将 ADC12的基准电压设置为1.24伏。

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460313/mspm0c1104-i-can-not-set-the-reference-voltage-of-adc12-to-1-24-volt

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

各位专家、您好:

我想把 ADC12的参考电压设为1.24伏特、但 ADC Conversion Memory 0 Configuration 中计算出的参考电压值0f 是1.4、该值是灰色的、所以值不能改变。

如何设置基准电压或计算得出的基准电压无法由用户更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TRM 的第10节中、它指示您只能设置2.5V 和1.4V、而不是1.2。