This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432安全诊断覆盖范围问题

Guru**** 2619425 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1424171/am2432-am2432-safety-diagnosis-coverage-issue

器件型号:AM2432

工具与软件:

你(们)好

我们将实施安全诊断措施、根据应用要求选择多个安全模块、并对其进行安全诊断。 我们还根据 FMEDA 选择了详细的诊断操作。

但是、考虑到我们的特定用例场景、我们会与 TI 专家持续讨论、并已消除其中一些措施。 TI 能否审核最终诊断程序是否符合 DC90%要求?

已:电子邮件将实施的措施以及删除某些措施的原因发送给 TI 专家"' englinjun@ti.com '。

我们的用例场景仅涉及使用 AM2432中的一个 R5F 内核;所有其他内核均保持未使用状态。

谢谢

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

      客户将 随附的 AM243x_FMEDA_v1p00_ino (2024-11-8).xlsm 转发给我们、您能否在本周帮助完成审核并与客户进行讨论。  

      我会通过邮件向您分享这份工作表。  

      谢谢。

    Linjun

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭螺纹、因为很长时间没有响应。 如果您想继续讨论、请随时回过头来。

    此致

    Ashwani