This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:是否可以在编译后使 CCS 启动调试器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460519/mspm0g3507-is-there-a-way-to-get-ccs-to-launch-debugger-after-build

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

我非常确信在某一时刻我能够"构建项目"、然后可以:

  1. 编译工程、然后自动完成
  2. 启动项目的调试器

但现在我无法让它这么做。  现在、在我构建之后、我必须手动启动调试器。  我的"workspace"中有两个"folders"文件夹 、尽管在调试器中已选择项目、但仍要调试、窗口中仍会弹出要求我选择要调试的项目、然后延迟一段时间后、程序要求我确认是否中止当前调试器会话、最后启动调试器。  这一切都是恼人的和需要时间。  如何才能为我刚刚构建的项目自动启动调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么版本的 CCS?

    在本教中、如果我执行 run->degug 项目、它将构建并启动调试器。 我唯一收到"aborting"消息的时候是在上一个调试会话期间没有命中红色方形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有效!   

    详细信息

    版本:1.4.1.1

    默认与代码 API:1.85.1