This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:设计文件

Guru**** 2907820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459352/tmdscncd263p-design-files

器件型号:TMDSCNCD263P

工具与软件:

嗨、

一段时间以前、我找到了此评估板的设计文件。 但我再也找不到它们了、有人能提供链接吗?
此外、无法将这些设计文件导入到 Altium 中。 我尝试将.alg 文件导入到 Altium 23中、但收到错误消息:

有人也有同样的问题吗? 或者有人可以为该 PCB 提供 Altium 文件吗?

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel

    请参阅随附的 TMDSCNCD263P 设计文件 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../sprr492a.zip

    TI.com 上的 EVM 页面好像没有提供这些模块。 我会向我们的网络内容团队提出这个问题。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan 链路的 THX、

    很遗憾、IEM 仍然无法打开/导入到 Altium。

    此致  

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试下载 Allegro X 免费查看器. 但是、您提供的文件是使用旧的 Allegro 版本生成的、无法使用最新版本打开:

    您是否可以共享我可以使用最新版本的  Allegro X Free Viewer 打开的文件(24.1)

    此致

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel

    很遗憾、我无法更新这些文件、因为它们归我们的第三方 PCB 制造商所有。 您可以下载旧版本的 Allegro Free Physical Viewer 吗? 我能够使用该程序查看文件。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我找不到一个 可疑的方面来下载版本16.6的 Allegro X 免费查看器。
    而据我所知,你需要一个完整的许可证,以获得访问数据库医生的文件更新到一个实际的版本.....

    此致  

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您面临的问题是我们现在必须在 Altium 中切换到设计 EVM 文件的一个重要原因。 如果您有关于 PCB 设计的任何具体问题、请告诉我、我可以调查文件并在此处回答。 抱歉、您无法打开文件。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但遗憾的是、这对我帮助不大。 我经常需要这种设计、因为我逐个将这块电路板投入运行、并且总是查看我能够测量的点。

    只是为了确定,您现在切换到了 Alitum,但这是一个旧的 EMV 设计,所以您没有 Altium 中的设计文件?

    此致、

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel

    AM263P LaunchPad EVM 是在 Altium 中设计的-您是否查看过这些文件?

    https://www.ti.com/tool/LP-AM263P

    为了确定、您现在已切换到 Alitum、但这是一个旧的 EMV 设计、因此您在 Altium 中没有设计文件?

    正确-过去、所有 LaunchPad EVM 都是在 Altium 中设计的、所有控制卡 EVM 都是使用 Cadence/Allegro 设计的。 未来的 AM26x EVM 都将使用 Altium 进行设计。

    此致、

    Brennan