This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G35x 系列

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460973/mspm0g3519-mspm0g35x-family

器件型号:MSPM0G3519

工具与软件:

所有器件能否通过该系列的2.2-2.7V 范围内的电源运行80MHz?

此致

Zbyno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 VCORE 为1.35V、因此您应该能够在这些电压下从"系列"的每个成员获得80 MHz。 检查每个单独的数据表、以确保: