This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:下载代码时在 TargetConnect ()"上获取错误 as"gel 表达式:

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460671/am2634-getting-error-as-gel-expression-on-targetconnect-while-downloding-code

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们已经使用 AM624设计了定制 PCB。 我可以使用外部 JTAG XDS110探针将代码下载到 AM2634中、直到昨天。

但突然今天,我开始得到错误作为"GEL 表达式: on TargetConnect ()". 我对这个错误没有任何想法。 我没有更改任何代码。

请告诉我如何解决此问题。

感谢您的支持!

此致、

Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    由于在印度度假、请预计我们的回复将延迟。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Brennan! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    感谢您的提问、

    您能告诉我使用的 CCS 版本吗?

    另外、能否附上 该错误的完整屏幕截图?

    此致、
    Rijohn