This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:您的 AM263x GPIO_LED_LINK 示例不再使用 CCS20进行编译

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461225/am2634-your-am263x-gpio_led_blink-example-no-longer-compiles-using-ccs20

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我必须针对 F29更新到最新的 CCS20、但我也在 AM2634上进行开发。 我更新到了最新的 SysConfig 和 MCU+SDK、现在不再编译 gpio_led_blink 示例。 输出的最后几行是:

[104]makefile_ccs_bootimage_gen:87:用于目标"all"的配方失败
[105]最近一次调用:
[106]<module>中的"C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_10_01_00_31\tools\boot\multicore-elf\genimage.py"第39行
[107]从 modules.multicoreelf 导入 MultiCoreELF、OTFECCMProcessor
[108]<module>中的"C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_10_01_00_31\tools\boot\multicore-elf\modules\multicoreelf.py"第45行
[109]来自.gmac import enc_process_data
[110]<module>中的"C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_10_01_00_31\tools\boot\multicore-elf\modules\gmac.py"第37行
[111] from cryptography.hazmat.c原 语. cypher import Cipher , algorithmets, models
[112]ModuleNotFoundError:没有名为"加密"的模块
[113]gmake[3]:***[All]错误1.
[114]Undertale ;你的孩子,我的孩子,我的孩子,我的孩子,我的孩子,我的孩子,我的孩子
[115]gmake[2]:[post-build]错误2 (已忽略)

这表明我缺少与加密相关的东西;它在哪里?为什么它不与其他软件包一起安装?

谢谢!

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这似乎是 该示例的 mcu_plus_sdk_am263x_10_01_00_31版本;我恢复回 mcu_plus_sdk_am263x_10_00_00_35、然后生成它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    抱歉、您必须面对这个问题。 这是因为新增了对 python 加密模块的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用以下命令来安装加密模块:

    PIP install pyelftools 构造加密

    然后您可以尝试构建示例、它应该可以工作、如果这有帮助、请告诉我。