This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TivaWare 是否支持 RTOS?

Guru**** 2616265 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460340/ek-tm4c1294xl-does-tivaware-support-rtos

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具与软件:

亲爱的大家好

尝试在 TivaWare 中使用 RTOS、但找不到任何示例可供使用。 Tiva1294是否支持 RTOS?

此致!

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、您可以从 CCS 中的 Resource Explorer 下载 RTOS 示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Charles!

    但是、我在 CCS 上找不到它、如下所示、我正在查找 EK-TM4C1294XL 中使用的任何免费 RTOS 示例、我输入了电路板和内核、没有出现任何内容、我的 CCS 版本是非常新的 v12.8.1.00005。 有什么我漏掉的东西吗?

    此致!

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 CCS Resource Explorer 导入 Tiva 的 TI-RTOS 示例。  

     1.打开 Resource Explorer。 请参见下文。  

     2.在右上方的三个条形图中、单击该条形图并选择"软件包管理器"

     3.您应该会看到一个软件包列表。 查找适用于 TivaC 的 TI-RTOS、然后单击右箭头、如下所示。  

     4.单击框并单击"应用"。

     5.执行该操作后、您应该会找到可以导入到 CCS 工作区的所有 TI-RTOS 示例。 请参见下文。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chears

    谢谢你指出,我尝试安装和导入,然而,它似乎不编译,XDCTool 似乎抱怨 兼容性 问题。 我真正感兴趣的是、Tiva MCU 上是否提供了任何 FreeRTOS 示例? 我需要使用该命令以便使用其中提供的 coreMQTT 库。

    此致!

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ping:

     是的、有一些针对 Tiva 的 FreeRTOS 应用手册以及软件示例。 请查看以下应用手册。  

    在 TM4C MCU 上使用 FreeRTOS 开发基本应用

    在 TM4C MCU 上使用 FreeRTOS 开发常见应用