This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:"PP0和 PQ0中断充当主中断并提供传统的聚合中断版本"-这种说法是什么意思?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461627/tm4c1294ncpdt-pp0-and-pq0-interrupts-serve-as-a-master-interrupt-and-provide-a-legacy-aggregated-interrupt-version---what-does-this-statement-mean

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

尊敬的 SupporTeam:

突出显示的文本不清楚、主中断的含义是什么、旧版聚合中断版本是什么? 如果我们要使用 PQ0引脚作为数字 I/p 中断引脚。 我们是否需要以不同方式处理?

谢谢你。

此致

Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     从矢量表中可以看出、每个单独的 PPx 引脚(例如 PP0、PP1、PP2、..、PP7)都有各自的中断矢量。 但是、您可以使用 PP0 (在矢量92处)作为所有 PPx 引脚的主矢量。 例如、如果 PP3断言中断、则在端口 P 的 ISR (在矢量92处)中、您可以解码 PP3的中断标志是否已设置。  之所以保留是因为在上一代 MCU 中、PP 和 PQ 非常类似于其余端口(例如 PA、PB 等)、它们只有一个向量分配给整个端口、而不是单个位。