This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:适用于 MSPM0的主存储器引导加载程序和无线更新

Guru**** 2615975 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461410/mspm0g3507-main-memory-bootloader-and-over-the-air-updates-for-mspm0

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 专家:
您能否为我提供支持 MSPM0主存储器引导加载程序和无线更新项目的文档? 我之前使用过文档 slaa721. 为成功实现适用于 MSP430FR 的主存储器引导加载程序和无线更新项目、我想知道是否有类似的文档 适用于 MSPM0系列芯片。
请尽快向我提供文档!

祝你新年快乐!
SON。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您以前检查过此文档吗? 它将帮助您在 MSPM0 MCU 上实现 BSL。  https://www.ti.com/lit/an/slaae88c/slaae88c.pdf

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、 我将查看此文档、以检查它是否与 我当前在 MSP430FR 上使用引导加载程序的方式相匹配!
    我不 想使用 存储在 ROM 中的固定协议 BSL 解决方案;而是想在 MAIN 存储器中写入自定义引导加载程序。

    基于闪存的辅助 BSL 解决方案 本文档中类似于 主存储器引导加载程序解决方案 类型的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 它是类似的。 MSPM0 SDK 中有辅助 BSL 演示工程。 您可以从它开始。   

    SDK 安装路径-> mspm0_sdk_2_03_00_07\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\bsl\secondary_bsl_uart

    此致、

    Cash Hao