This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:SWD 调试/编程错误

Guru**** 2957990 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460711/mspm0c1104-swd-debug-program-error

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

您好!

在 MSPM0C1104的定制电路板中、SWDIO、SWDCLK、UART TX 和 GND 从 LP-MSPM0C1104连接到目标 MCU。 可以使用开发套件的 XDS110对该电路板进行调试。 一个未填充的焊桥、用于连接 GPIO (板中的 NRST I 短接)、以启用按下按钮时唤醒。 然后电路板停止工作。 显示的错误消息如下所示。 即使在断开与 GPIO 的 NRST 连接后、此情况仍然存在。

连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标表示上一个 SWD 请求存在错误情况。 清除该错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真软件包20.0.0.3178)

请帮助解决此问题。 实在是太大

1.哪里可以得到更多关于错误-614的详细信息?

2.如果目标 MCU 的 NRST 连接到 DEV-KIT 的 XDS110会有所帮助吗?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要解决此问题、您需要按照以下指南执行恢复出厂设置: www.ti.com/.../slaaed1d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、目标 MCU 的 NRST 引脚未连接到 XDS110。 是否应该连接它以执行恢复出厂设置? 谢谢伊森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择使用手动模式自行切换 RESET 引脚。