This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:OPA 可配置增益

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461270/mspm0g1507-opa-configurable-gain

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

我想使用内部 OPA 来使用运算放大器的功能。 但是、syscfg 中列出的增益全部是2的倍数:2x、4x、8x、16x、32x。 是否有配置此处未列出的自定义增益的选项? 我们期望的增益是20倍、因此想知道这是否可行。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部 PGA 增益设置受这些设置的限制。 但是、您始终可以将内部 OPA 视为独立的 OPA。 您可以在 OPA_INx 和 OPA_OUT 引脚之间添加外部电阻器、并将您的电路设置为增益20倍。  

    此致、

    Cash Hao