This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM68:引导问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1454635/processor-sdk-am68-boot-problem

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68
Thread 中讨论的其他器件:Beagley-AI

工具与软件:

我面临着一个非常类似的情况、这是在这篇文章上我上周购买的 EVM 板上: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1349101/processor-sdk-am68-encountering-board-detection-issue-while-running-setup-script-for-ti-am68-processor-sdk-how-can-i-resolve-this-and-proceed-with-booting-the-board。

我没有看到发布有关如何解决此问题的解决方案。 TI 能否帮助解决此问题或发送可在其中找到解决方案的链接?

谢谢!

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有任何相关的更新吗? 在我设法启动电路板的一侧、但现在无法在连接的 HDMI 监视器上看到任何输出。 在这个问题上也有很好的参考吗?

    -Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    关于引导电路板(很高兴您能够引导)、您是否可以单独使用 minicom 并放弃 setup.sh 脚本? 我个人使用 picocom 连接到我的板。

    对于 HDMI 监视器、您能否向我发送 dmesg 日志以及以下命令的输出?

    dmesg | grep -i hdmi
    dmesg | grep -i deferred
    dmesg | grep -i dss
    modetest -M tidss
    kmsprint
    kmstest

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    以下是我得到的输出:

    root@am68a-sk:/opt/edgeai-gst-apps dmesg | grep -i hdmi
    [0.335106]   平台接口- HDMI:固定依赖周期、带/bridge-DVI
    [0.349842]   平台桥接 DVI:固定的相关性周期、带连接器 HDMI

    root@am68a-sk:/opt/edgeai-gst-apps dmesg | grep -i DSS     
    [   0.297446]平台4800000。DSI:/bus@100000 / DS0时的固定依赖周期
    [   0.317121] platform 4800000。DSI:/bus@100000 / DS0时的固定相关性周期
    [   0.325430]平台4a00000。dss:/bus@100000 / DS0时的固定依赖周期
    [   0.342617]平台4a00000.dss:具有/bridge-dvi 的固定依赖周期
    [0.357350]   平台网桥-DVI:固定依赖周期、/bus@100000/ds0
    [   9.129794][DRM]初始化的 tidss 1.0.0 20180215 (用于次要版本1上的4a000.dss)
    [   9.569000] tidss 4a00000.dss:[drm] fb0:tidssdrmfb 帧缓冲器件

    root@am68a-sk:/opt/edgeai-gst-apps kmsprint
    连接器0 (40) HDMI-A-1 (已断开连接)
     编码器0 (39)无
       CRTC 0 (38) 1920x1080@60.00 148.500 1920/88/44/148/+ 1080/4/5/36/+ 60 (60.8.
         平面0 (31) fb-id: 65 (crtcs: 0) 0 1920x1080 -> 0 1920x1080 (AR12 )
           FB 65 1920x1080
    连接器1 (50) eDP-1 (已断开连接)
     编码器1 (49)无

    root@am68a-sk:/opt/edgeai-gst-apps kmstest                                     
    连接器0/@40:HDMI-A-1                                                       
     CRTC 0/@38:1920x1080@60.00 148.500 1920/88/44/148/+ 1080/4/5/36/+ 60 (60.00) 8.
     平面0/@31:0、0-1920x1080                                                    
       FB 66 1920x1080-XR24                                                        
    按 Enter 退出

    dmesg | grep -i Deferred 不会提供任何输出

    出于某种原因、它显示 HDMI 已断开连接、但它是物理连接的。 我使用了 RPI5和 Beagley-ai 的同一个显示屏、他们都可以驱动该显示屏!

    谢谢!

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了它与另一个显示器,我买了,它能够驱动它没有问题. 另一个无法正常工作的显示屏是一个27英寸的更大显示屏、该显示屏具有自己的电源。

    谢谢!

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    奇怪的是、设备正在枚举、但显示为已断开连接。 您能否发送不起作用的显示器的产品名称以及完整的 dmesg 日志?

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    显示屏为 Acer SB270。 由于该板能够驱动与我将在最终产品上使用的显示屏类似的显示屏、因此我不需要在这个问题上花更多的时间。 如果我看到这个问题再次出现、我将进行调查。

    谢谢!

    Robert