This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305-Q1:FCL 功能

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453728/mspm0l1305-q1-fcl-function

器件型号:MSPM0L1305-Q1

工具与软件:

各位同事、大家好!

1.如果这两个 PIN 引脚用作定时器功能。 是否需要增加它们的上拉电阻?

当 MCU 复位时、这两个引脚默认输出是高压输出还是低压输出? 它的价值是什么?

2.对于 FCL 函数是否没有必要? 如果不使用此函数、这可能会影响 LIN2.1波特率同步?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的问题、

    1. 如果未用于输入或输出、而仅用作计时器的内部外设、则无需外部上拉电阻。

    根据 TRM 9.1.1 网站链接、上电后、由 IOMUX 控制的所有数字 IO 默认都处于高阻抗状态。

    2. 如 TRM 中所述、FCL 用于提高晶体振荡器的精度、建议尽可能使用。 但即使没有 FCL、它仍能够满足 LIN2.1作为响应者模式(非指挥官模式)的波特率同步需求。  下图显示了 MSPM0L 系列的 LIN 规格和晶体误差。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    它们需要使用这些引脚(PA0和 PA1)作为 PWM 的输出、而不仅仅是用于内部计时器、您认为是否可以 在没有任何外部电阻器的情况下输出高电平电压?

    由于 PA0和 PA1默认设置为开漏、 如果没有其他上拉电阻器、这两个引脚将无法正确输出 PWM 信号。

    尽管配置可设置为上拉电阻器、但看起来无效。

    这意味着、如果他们要将 PA0和 PA1用于 PWM 输出功能、则需要外部上拉电阻器。 对吗?

    谢谢!

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看输入/输出图:

    请注意我突出显示的注释。 没有内部上拉电阻、必须提供外部上拉电阻*。