请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具与软件:

请查看上面给出的图片、并帮助我解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:

请查看上面给出的图片、并帮助我解决此问题。
您好!
您询问了"Why Status of TX FIFO not full and TX FIFO empty 都在逻辑1?"。 这意味着 FIFO 是空的、因此 TFE 被置位。 由于 FIFO 是空的、因此间接表明 FIFO 未满。 当 TXFIFO 半满或少于半满时、TNF 位被置位。 FIFO 为空时、有效数据少于4个单元。
当 TXEOT 置位时、表示它已经完成当前帧。
传输结束(EOT)中断表示数据已经传输完成
仅对主模式器件/操作有效。 此中断可用于指示时间
关闭 QSSI 模块时钟或进入睡眠模式是安全的。 因为是传输的
数据和接收数据在完全同时完成、中断也可以指示读操作
数据立即就绪、无需等待接收 FIFO 超时周期完成。
注:仅在飞思卡尔 SPI 模式下、可创造产生 EOT 中断的条件
即使 FIFO 已满、也会传输每个字节。 如果 μ μDMA 已配置为
使用外部环回(AN)将数据从该 QSSI 传输到器件上的主 QSSI
即使 FIFO 已满、QSSI 从器件也会为每个字节生成 EOT 中断。