This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCPDT:带 SRAM 的 EPI -其余引脚

Guru**** 2815775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461943/tm4c129cncpdt-epi-with-sram---remaining-pins

器件型号:TM4C129CNCPDT

工具与软件:

TM4C 团队、

如果客户使用 EPI 通过多路复用地址/数据的8051型16位总线连接 SRAM、则 EPI 总共使用23个引脚。  EPI 模块使用多达32个引脚。  他们是否可以将原本用于 EPI 的其余9个引脚用于其他功能(如 GPIO)?

我很确定答案是肯定的、但我想确定。

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="53812" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461943/tm4c129cncpdt-epi-with-sram---remaining-pins "]如果客户使用 EPI 并使用多路复用地址/数据的8051 16型16位总线连接 SRAM、则总共使用23个引脚用于 EPI。  EPI 模块使用多达32个引脚。  他们是否可以将原本用于 EPI 其它功能(如 GPIO)的剩余9个引脚用于其他用途?

    Darren、您好!

     是的、您可以将其余的引脚用于 GPIO。