This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:在0x53200804处写入存储器块时发生故障

Guru**** 2615175 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462301/am2634-trouble-writing-memory-block-at-0x53200804

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好!

我们将 AM2634与定制设计的硬件和 CC Studio 版本搭配使用  12.70.00007。  

到目前为止、控制器仍然能够完美地执行和调试代码、而不会出现任何 XDS110调试器问题。 但突然间我们得到了错误

"Cortex_R5_0:在长度为0x4的第0页上的0x53200804处写入内存块时出现故障:(错误-1170 @ 0x53200808)无法访问 DAP。"

我们尝试了使用其他调试器、引导模式、其他程序(即使使用 MCU 和 SDK 版本10中包含的程序)进行调试