This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:开发风扇控制的任何指南

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1458085/mspm0c1104-any-guideline-to-develop-fan-control

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在开发 M0C1104固件。 他们的应用是控制风扇。 是否有为客户提供的参考设计指南?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我认为我们目前没有任何可用的资源、但让我来看看这是否在制定计划中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    谢谢你。 目前、我建议客户参考 SDK 中的 PWM 示例。 这是否合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    这将是一个很好的开始。  我们是否知道要控制的风扇是2、3线还是4线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4线、PWM控轉速 Ω、FG讀轉速 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我被告知、我们没有计划为 MSPM0开发风扇控制器示例。

    4线控制器还需要一个捕获/比较计时器来测量风扇的速度。  有捕获/比较 SDK 示例、客户可以使用。  客户是否对封装尺寸有要求?