This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:延长安全认证的有效期

Guru**** 2899340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461985/rm44l520-extending-the-validity-period-for-safety-certification

器件型号:RM44L520

工具与软件:

嗨 RM 系列 champ!

一位客户询问您是否有任何计划来延长 RM44系列 MCU 安全认证的有效性、因为该认证已过期22年。
请确认。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    似乎是旧证书、下面是有效期至2027年1月的新证书:

    e2e.ti.com/.../RM44_5F00_IEC61508_5F00_Certificate.pdf

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jagadish  

    感谢您的热情支持。  

    我看到 RM44/46/48系列是每一个证书的管理,你是否有任何计划,在该产品的证书有效期完成后,继续为每一个证书续期?
    如果没有续订计划、我计划向客户推荐新产品。 需要推荐 AM2x 或其他 MCU 等

    谢谢。

    此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我看到 RM44/46/48系列证书都是受管理的、您是否有任何计划在该产品的证书有效期结束后继续为每种证书续期?

    由于这些运行良好的 Hercules 器件目前还没有计划停止运行。 只要证书在市场上有好、他们就会继续更新证书。

    但是、对于新工程、最好使用 AM2x 等新控制器。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。