This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:参考设计中关于 OctoSPI 闪存

Guru**** 2536350 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462707/am263p4-about-octospi-flash-in-reference-design

器件型号:AM263P4

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、我们使用了 AM263P4 MCU。

本参考设计使用 IS25LX064-LHLE OctoSPI 闪存。

我们想在设计中使用相同的闪存、但 IS25LX064-LHLE 是一个特殊变体

我们是否可以使用 IS25LX064-JHLE?

我已经附上了数据表中的 J 和 L 差异。

"编程/擦除期间读取"规范是否是必需的?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想只要您满足以下文档中的引导和应用程序要求、就可以正常工作:

    SPRT770用户指南|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Egemen:

    RWW 部件推荐用于 AM263P MCU 中 FOTA -固件无线升级的用例。

    如果您的最终用例未来不需要 FOTA、则您可以使用标准器件。

    谢谢、此致、
    Rijohn