This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:他们使用 EB 工具导入 MCAL SDK、它报告 GPT 模块问题?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462023/am2634-q1-they-used-eb-tools-import-mcal-sdk-it-report-gpt-module-issue

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

MCAL 版本为10.0、EB 版本为 29.3.1、它们使用了 EB 工具导入 MCAL SDK、它报告 GPT 模块问题、如下所示:

XDM 内容如下:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    ASM MCAL 支持 EB 版本24.0、而不是29.3.1。
    您可以使用 EB 版本24.0来生成配置。

    谢谢!
    Gunjan