This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:HS-SE 板上不可访问的存储器地址会导致中止

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446278/am2634-inaccessible-memory-addresses-on-hs-se-board-causes-abort

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、我们有一个支持 HS-SE 的 AM2634电路板、在调试过程中、我们观察到一些存储器中止。 在检查证明有罪的内存位置时、我们发现:

您可以看到、代码加载位置存在一些无法访问的内存地址、当运行时、会导致我们的固件生成中止并崩溃。 进一步调查内存转储发现了这些无法访问的内存范围:

从 0x700FFFE8到 0x700FFFFF (24字节)、以及从 0x701FFFE8到 0x701FFFFF (也24字节)。 在存储器转储中、这些值用0xBAD0值填充。

我们也设法在另一个 HS-SE 板中重现此问题、但结果相同;在非安全板中、我们可以很好地读取这些地址、并且我们不会得到任何中止。

我们发现这个线程提到了这个问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303980/am2634-after-the-mpu-is-configured-the-memory-cannot-be-accessed、尽管 地址有些不同。

如果这是 MPU 问题、为什么这与电路板处于 HS-SE (安全)模式有关? MPU 是否也 用于非 HS-SE 电路板? 到目前为止、我们都使用过这种方法、没有任何相关问题。

感谢您的深入了解、

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Riccardo:

    是的、建议应用不要对 MPU 区域的最后32个字节执行可高速缓存访问。 但是、HSFS 或 HSSE 也应如此。

    您能提供以下方面的帮助吗?

    1.你试图从哪个核心访问这些记忆?

    2.您能否分享 ISC 和 MPU 配置(所有寄存器的寄存器转储)? 请注意、此转储必须从 M4中获取。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    在继续我们对 WebEx & Mail 的讨论中,这是否仍然开放?

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好!

    因为我的反应延迟了,我在圣诞假期的办公室外。

    是的、问题仍然存在、因为我们在通话过程中无法真正解决这些问题、只需解决这些问题即可。

    此致、

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Riccardo、当然没问题。

    请告诉我、在这种情况下、打电话会更好、我们可以讨论所有未决事项的超额打电话。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好!

    请在您有空时告诉我。

    此致、

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    请告诉我、我们是否可以关闭该主题、

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以关闭线程、因为我们的内存访问问题已经解决。 也许还可以在此处发布解决方案、以便将来遇到相同问题的用户也可以快速解决此问题?

    此致、

    Riccardo