This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:将 LAUNCHXL2-RM46与 TMS570LS3137配合使用?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460588/tms570ls3137-use-launchxl2-rm46-with-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-RM46

工具与软件:

您好、只需交换 IC? 尽管具有不同的端字节序等、提供的板载调试器是否可以正常工作?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    "我不知道你在说什么。"

    我想您可以做到这一点、应该起作用、我在144引脚封装的两个控制器之间比较了 JTAG 和电源引脚、它们是相同的。

    所以、我认为您可以将 Launchpad 上的 RM46控制器替换为 TMS570LS3137。

    此外、如果您验证 RM46 Launchpad 的原理图、则它是 TMS570LS12x launchpad 的同一原理图。

    因此、我认为如果引脚匹配、我们可以用 TMS570替换 RM46x 控制器。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。