请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 工具与软件:
我已下载最后一个版本的 CCS 20.0.1.4、但 在器件列表中找不到我要用来创建新项目的器件(TMS570LS3137PGE)。
是否有办法将其集成、以便我可以将 CCS 用于该微控制器、或者我必须切换到另一个 IDE?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我已下载最后一个版本的 CCS 20.0.1.4、但 在器件列表中找不到我要用来创建新项目的器件(TMS570LS3137PGE)。
是否有办法将其集成、以便我可以将 CCS 用于该微控制器、或者我必须切换到另一个 IDE?
谢谢你
尊敬的 Andres:
我对延迟回复表示歉意、我已经休息了几天了。
我已经进行了验证、甚至无法看到用于新项目创建的 Hercules 控制器。
我正在与 CCS 团队一起查看这一点、
也就是说您可以执行一个操作、您可以使用下面主题中提到的过程只导入一个简单的 Hercules 项目:
(+) TMS570LS3137:CCS Theia 和 Hercules -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
导入后、您可以根据新项目修改文件。
请遵循此临时解决方法。
——
谢谢、此致、
Jagadish。