This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:TMDSCNCD263P:Lauterbach 脚本

Guru**** 2615945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451858/tmdscncd263p-tmdscncd263p-lauterbach-scripts

器件型号:TMDSCNCD263P

工具与软件:

您好!

关于相关问题、我可以使用 AM263的 Lauterbach 脚本 P 4?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我会将该主题标记为已关闭、因为我已直接通过电子邮件共享详细信息。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我直接通过电子邮件回复、您提供了片外跟踪脚本、而不是常规 JTAG 脚本。 请提供常规 Lauterbach 调试程序脚本。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处分享: e2e.ti.com/.../tmdscncd263p-lauterbach-scripts