This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:我是否应该始终在 MCU+SDK 中使用最新的 V0/V1/V2源?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462538/am2634-should-i-always-be-using-the-latest-v0-v1-v2-source-in-the-mcu-sdk

器件型号:AM2634

工具与软件:

为什么 MCU+SDK 中的驱动程序源有不同的 V0、V1和 V2版本、我应该始终使用较大的数字? 如果总是要使用更高的数字(即 V2)、为什么包含 V0版本?  

谢谢!

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    文件夹 v0/v1/v2使用情况将取决于您使用的设备。

    可以通过示例 makefile 或 CCS 工程包含路径对此进行检查、以查看该示例包含的文件夹版本作为依赖项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="2713" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462538/am2634-should-i-always-be-using-the-latest-v0-v1-v2-source-in-the-mcu-sdk "]

    如果总是要使用更高的数字(即 V2)、为什么包含 V0版本?  

    [报价]

    这不是真的。 请查看上一回复中的建议、以查找任何特定示例所需的正确依赖项