Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D、 C2000WARE、 SysConfig
工具与软件:
您好!
我无法使用 LP-AM263P 获得准确的 ADC 读数。
我已经将 ADC 设置为使用 PWM 以20kHz 的频率进行采样来触发 SOC。 ADC 设置为12位单端模式、ADC 时钟预分频器为/1、采样窗口设置为16个计数(80ns)。 我将信号发生器直接连接到 ADC 引脚、并设置为生成平均电压为1V、峰峰值为1V 的100Hz 或200Hz 正弦波。
在随附的两个图中绘制了结果、红线是 LP-AM263P 的结果、蓝线是在 LAUNCHXL-F28379D 电路板上执行的测试。 (未尝试对齐相位、因此预计会出现相移。)
AM263的结果比 F28379D 的结果差得多。 我知道 ARM 板 ADC 在出厂时未进行校准、而 C2000板则在出厂时未进行校准、但这似乎不是可以解决的问题。 如果 ADC 校准可以解决这个问题、有人可以提供详细的校准过程吗? 参考手册的 ADC 校准部分涉及 C2000Ware 且容易混淆。
谢谢!