This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CCS THEIA 中出现内存写入失败错误

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460836/mspm0g3507-memory-write-failed-error-in-ccs-theia

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我在尝试在 CCS Theia 中加载文件时遇到问题。 我收到的错误消息是:

以下是我已尝试解决此问题的步骤:

  1. 已在 Project Properties > Debug > MSPM0 Flash Settings 中检查和配置擦除设置。
  2. 已对控制器执行恢复出厂设置。
  3. 已确保使用最新版本的 CCS Theia、SysConfig 和 MSPM0 SDK。

任何人都可以提供进一步的指导来解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与同事核对一下、帮您解决这个问题。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krushna:

    您是否对器件上的任何区域进行了静态写保护?

    如果是、我认为您需要对器件应用恢复出厂设置、因为这也会擦除配置静态写保护的区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我已经尝试了器件恢复出厂设置、直接使用 SDK 中的<bsl_uart_flash_interface>示例、未进行任何更改、但仍然存在相同的错误。

    谢谢!

    Krushna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krushna:

    尝试将器件恢复出厂设置时、您要使用哪些步骤?

    正确的步骤是右键点击您的目标配置、点击"start projectless debug"以连接到您的器件。 然后转至"Scripts"选项卡、然后点击出厂复位选项。  

    我的假设是、您在执行重置时将采取不同的步骤。