This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:适用于基于 ARM64的 Windows 的 XDS110驱动程序

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463177/mspm0g3507-xds110-driver-for-arm64-based-windows

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

是否有适用于基于 ARM64的 Windows 的 XDS110驱动程序? 特别是、我们将尝试调试 MSPM0 LaunchPad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="123294" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463177/mspm0g3507-xds110-driver-for-arm64-based-windows 是否有适用于基于 ARM64的 Windows 的 XDS110驱动程序?

    否 这是我们路线图上的内容、但在不久的将来不会出现。

    谢谢

    Ki