This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:无法刷写 TMS570LS1224 'SC_ERR_PATH_BREAKERW'

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459504/lp-xds110-cannot-flash-tms570ls1224-sc_err_path_broken

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:SEGGERTMS570LS1224

工具与软件:

尝试刷写与 Segger J-link 配合使用的定制 TMS570LS1224板。

日志...

"

将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
控制器是采用 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

--- [发生错误且此实用程序已中止]--------

此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROKed"。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、这些位可能已损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标器件的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
卡在零故障下的通道。

[结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针_0]

"

XDS 板似乎也没有 nTRST 引脚(它有 nRST 引脚)

它打算以何种方式连接到 TMS570LS1224?

THX