This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP:为什么某些诊断程序库没有经过测试?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463432/safeti-hercules-diag-lib-csp-why-are-some-of-the-diagnostics-library-not-tested

器件型号:SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP

工具与软件:

您好!

我对所提供的 SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP 测试结果(2.4.0)有一些疑问。

以下函数似乎未经过测试。
SL_Init_R5Registers ()
Init_Stack inters()
SL_ Init_Memory ()
_SL_S454* Init_Enable 导出()
为什么 CSP 不测试这些功能?

这些函数是否不可测试、或者您是否希望客户自己对这些函数进行测试?


sl_4.12.10ason() Init_Reset 已经过测试、但我找不到任何覆盖结果。
为什么没有 sl_INCLA Init_Reset ()的覆盖结果?

谢谢你。