This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-Hercules:SAFETI_DIAG_LIB EP SafeTI™︎ 诊断库问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462745/tms570lc4357-ep-safeti_diag_lib-hercules-safeti-diagnostic-library-problem

器件型号:EP
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

我下载并安装了 SafeTI 诊断库2.4.0、然后导入了编译并运行的 TMS570LC4357_NOOS 项目、程序一直停留在下图所示的位置、同时、nERROR 指示灯不亮、也没有进入主函数、我想问为什么要使用诊断库、我的目的是验证是否可以实现 LockSetp 功能、诊断库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESM STAT2寄存器的状态是什么?

    只需通过写入已设置的位来清除此寄存器值、清除此寄存器后请重试下面显示的复位并验证。

    如果它仍然卡住、那么分享一次寄存器值。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。