This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS57中 RTICLK1和 VCLK 时钟源要求的基本原理

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463150/tms570lc4357-rationale-for-rticlk1-and-vclk-clock-source-requirements-in-tms57

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好!

如果未遵循 NDA、您能否在 TMS570 TRM (SPNU563A–2018年3月、第144页)中解释以下注释背后的原理?

"注:选择一个非 VCLK 的 RTICLK1时钟源时、当应用为非 VCLK 的 RTICLK1域选择一个时钟源时、应用必须确保产生的 RTICLK1频率小于或等于 VCLK 频率除以3。 该应用可以配置 RCLKSRC 寄存器的 RTI1DIV 字段以将所选时钟源频率除以1、2、4或8来满足该要求。"

具体而言、达到该要求的原因是什么、如果 RTI 时钟频率设置为大于 VCLK 频率除以3、则可能会发生什么情况?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MC b:

    我在任何地方都找不到任何解释、但根据我的理解、这可能是由于以下原因。

    如果 RTICLK1不是来自 VCLK、则表示相应的 RTICLK1频率与 VCLK 异步。

    示例中、还可以为 RTICLK1选择外部时钟:

    所以、如果您的 RTICLK1与 VLCK 异步、则意味着它也与我们的内核时钟(GCLK)异步。

    因为 VCLK 始终源自 VCLK。

    现在假定如果你正在运行 RTICLK1频率与 VCLK 频率一样、在这个情况下、内核很难在 RTICLK1中断结束其时钟周期(因为它们都在同一频率下运行)前对其进行检测、这就是 RTICLK 频率应始终低于 VCLK 的原因。 例如、如果 RTICLK 频率是 VCLK 频率的1/3、那么内核可以在 RTI 时钟结束其周期前轻松检测 RTI 中断。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。