This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDRAM-AM243X:MCU-PLUS-SDK 数据的内联 ECC 区域

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461623/mcu-plus-sdk-am243x-ecc-area-of-inline-ecc-for-sdram-data

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

SDRAM 数据的内联 ECC 的 ECC 区域是什么?

因此、SDRAM 总空间的1/9用作 ECC 存储、而其余的8/9则可供系统使用。

但是、如果是256MB 的 SDRAM、系统是否可以继续使用0MB 到228MB 之间的内存(即从开始算起的8/9)? ECC 是否会存储剩余的约28MB?

或者它是一个块单元(512字节)、后跟64字节的 ECC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    印度今天有假期,请期待域名专家的回复延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katsuyuki-San、

    [报价 userid="514186" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461623/mcu-plus-sdk-am243x-ecc-area-of-inline-ecc-for-sdram-data ]但是在256MB 的 SDRAM 的情况下、系统是否可以连续使用0MB 到228MB、即开始以来的8/9? 剩余的大约28MB 将由 ECC 存储吗?

    可以、系统可以连续使用 DDR 的起始8/9区域。  

    或者它是一个块单元(512字节)后跟64字节 ECC 吗?

    ECC 值与数据内联存储、即512字节数据后跟64字节 ECC 值。 不过、从系统的角度来看、DDR 的8/9区域是连续的地址字节。 请参阅 TRM 中的以下段落。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nihar Potturu,

    感谢您的答复。
    我很高兴我的看法是正确的。

    此致、
    佐佐岛胜之。