This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:注意事项("5V 容限开漏"IO 类型)

Guru**** 2802995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463193/mspm0l1305-consideration-for-5v-tolerant-open-drain-io-type

器件型号:MSPM0L1305

工具与软件:

团队、
您能确认以下信息吗?

与"5V 容限开漏"引脚相关:
https://www.ti.com/lit/pdf/SLASEX0



对于 MSPM0L1x0x、我的理解是上必须连接外部上拉电阻器、因为5V 容限开漏 IO 没有片上上拉电阻:
  SLAU847D 的图9-1第734页: https://www.ti.com/lit/ug/slau847
  

是这样吗?
或者是否有办法不使用外部上拉电阻器?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要一个外部上拉电阻器、该上拉电阻器包含在1306 Launchpad 上: