This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:VREF-引脚是否应接地?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463142/mspm0g1507-should-the-vref--pin-be-grounded

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

团队、  

数据表和参考手册在这里很模糊、但如果我使用的是内部基准、我只需在 VREF+和 VREF-之间使用旁路电容器。  我假设我还需要将 VREF-引脚接地。  外部基准也是如此。  下图将这些连接显示为虚线 、因此只是确认我仍然需要将 VREF-引脚接地吗?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    是的、我建议将接地端连接到 VREF-、这样将允许 ADC 单独接地并提高模拟性能。

    此致、
    Luke