This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462861/mspm0g3519-mspm0g3519

器件型号:MSPM0G3519

工具与软件:

尊敬的:

我具有以下*。map 文件、用于我的项目 MSPM0G3519。

就我所见,这都是好的,所有部分都在闪存, RAM ...

香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作、包括香港特别行政区
TI ARM Clang 链接器 PC v3.2.1
香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作、包括香港特别行政区
>>链接1月16日10:43:09 2025

输出文件名:
入口点符号:"_c_int00_noargs"地址:000076F1


存储器配置

名称源长度已使用未使用属性填充
--------------- --- --- --- --- ---
闪存00000000 00080000 00008d68 00077298 R X
SRAM_BANK0 20200000 00010000 00007178 00008e88 RW X
SRAM_BANK1 20210000 00010000 00000000 00010000 RW X
bcr_config 41c00000 000000ff 00000000 000000ff R
bsl_config 41c00100 00000080 00000000 00000080 R
数据41d00000 00004000 00000000 00004000 R


段分配映射

Run origin load origin length init length attrs 成员
--- --- --- --- --- ---
00000000 00000000 00007c08 00007c08 r-x
00000000 00000000 000000c0 000000c0 r--.intvecs
000000c0 000000c0 00007b48 00007b48 r-x .text
00007c10 00007c10 00001160 00001160 r--
00007c10 00007c10 00001100 00001100 r--.rodata
00008d10 00008d10 00000060 00000060 r--.cinit
20200000 20200000 0000707c 00000000 rw-
20200000 20200000 00006a8e 00000000 rw-.bss
2020206a90 20206a90 000005a6 00000000 rw-.data
20207038 20207038 00000044 00000000 rw-。 TrimTable
2020ff00 2020ff00 00000100 00000000 RW-
2020ff00 2020ff00 00000100 00000000 rw-.stack

但是、调试器会报告不同的内容:

Cortex_M0P:GEL 输出:内存映射初始化完成
Cortex_M0P:*警告*:连接的器件不是 MSPM0G151X/G351X  

>> 这是奇怪的,因为3519是在板上...
Cortex_M0P:初始化闪存编程时出错:器件 ID 无效

又很奇怪
Cortex_M0P:加载器:程序的一个或多个部分进入了一个不可写入的存储器区域。 实际上、这些区域不会写入目标。 请检查链接器配置和/或存储器映射。

又很奇怪

我的配置文件似乎也是正确的。

附注  

"C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\source\ti\drivers\ticlang\m0p\drivers_mspm0g151x_g351x.a"

由于我找不到此文件、因此将其重命名为我找到的文件:

 drivers_mspm0gx51x.a.

有人能帮我吗?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    CCS 20将对此进行修复、但您也可以进入项目设置并启用等待调试选项。  原因来自勘误表- FLASH_ERR_01

    此致、
    Luke