This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:与目标的连接出错

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456962/msp432e401y-error-connection-to-the-target

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

团队成员、您好!

刷写时、我遇到以下错误。

我尝试刷新旧的代码,也是工作. 但我看到以下错误。

您能告诉我如何重置我的控制器吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我尝试刷新旧代码也在工作。 但我看到下面的错误。

    我感到困惑。 您首先说刷新旧代码正在工作、然后说您看到了错误。 如果您可以刷写任何代码(无论是旧代码还是新代码)、那么您应该能够连接到目标。  

    [quote userid="566747" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456962/msp432e401y-error-connection-to-the-target 您能告诉我如何重置我的控制器吗?

    LaunchPad 上有复位按钮。 我不知道您的复位输入在定制板上是如何连接的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:

     我没有听到你的声音。 我希望您的问题得到解决。  我现在将结束该主题。 如果您有任何更新、您可以再次写入此帖子、并且状态将更改为"打开"。