This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:辅助调试接口对接连接器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463120/tmdsemu110-u-auxiliary-debug-interface-mating-connector

器件型号:TMDSEMU110-U

工具与软件:

您能为 辅助调试接口提供一个示例对接连接器以放置在 PCB 上吗?

此外、引脚1 - 4和6的用途是什么? 它是什么意思的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您的意思是像将要使用的公连接器的器件型号吗? 我可能会让一两位 EVM 专家提供用于此目的的评估板。

    如果需要、这些引脚用于通过连接器供电。 目标是指示引脚将为目标器件/电路板供电。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ralph、是的、我要说的是一个将要使用的公连接器。 那将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我发现我们在 software-dl.ti.com/.../emu_jtag_connectors.html 页面上记录了此信息

    向下滚动至 XDS110信息部分、您将看到 Aux Port 接头的信息。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 这很有帮助。 但是、在 XDS110调试探针用户指南中、Aux 连接的电缆固定在引脚7上并插在母端。 但建议的连接器没有键控。 你们如何解决这个问题以使带状电缆与目标板的公接头引脚相匹配? 您是否刚切断引脚7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、切断引脚7是最简单的方法。 如果该页面没有带键控参考的连接器、则其他器件型号没有任何其他来源。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Ralph。