This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:PTP 时间同步精度

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464165/am2634-ptp-time-synchronization-accuracy

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:DP83640

工具与软件:

如果在 AM263x MAC 或外部 PHY 中执行带有时间戳的 PTP 时间同步、时间精度有何差异?

例如、DP83640可实现与主基准的10ns 以下的同步

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    通过在 MAC 处使用 CPSW 时间戳、PTP 时间同步精度低于100ns。

    此致。
    Shaunak