This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:引导时关于 MCLK 源的问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463784/mspm0g3107-question-on-mclk-source-at-boot

器件型号:MSPM0G3107

工具与软件:

只需在启动时尝试确认我对 MCLK 的理解是否正确。

TRM 提到 SYSOSC 是启动时 MCLK 的时钟源。

但是、我在 TRM 的图2-8中没有看到这种情况。

MCLK 是在启动时由4MHz SYSOSC 提供、还是 SYSOSC 通过 PLL 电路并复用该输出以确保提供 MCLK?

此外、我知道是否不需要高精度、MSPM0+不需要外部时钟、对吗?

可以将其设置为仅通过内部 SYSOSC 在80MHz 下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Keito

    [报价 userid="576362" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463784/mspm0g3107-question-on-mclk-source-at-boot TRM 提到 SYSOSC 是启动时 MCLK 的时钟源。

    是的、正确。

    但是、我看不到 TRM 图2-8所表示的情形。

    在图2-8中、可能不会说 MCLK 在启动时从 SYSOSC 源。

    [报价 userid="576362" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463784/mspm0g3107-question-on-mclk-source-at-boot MCLK"] MCLK 是来自启动时的4MHz SYSOSC、还是 SYSOSC 经过 PLL 电路并复用该输出以确保其时钟源是 MCLK?

    否、32MHz。 否、MCLK 直接来自 SYSOSC。

    您可以参阅 SYSCFG 更 直观的时钟树视图。

    [报价 userid="576362" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463784/mspm0g3107-question-on-mclk-source-at-boot 此外、我明白是否不要求高精度、MSPM0+不需要外部时钟、正确吗?[/QUOT]

    有。

    [quote userid="576362" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1463784/mspm0g3107-question-on-mclk-source-at-boot 通过内部 SYSOSC?可将其设置为在80MHz 下运行

    有。

    SYSOSC 32MHz -> SYSPLL 80MHz -> CPU 和 MCLK

    此致、

    Helic