This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:在内部测量 VDD 和 VCORE

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462484/mspm0g3507-q1-measure-vdd-and-vcore-internally

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在文档中找到了一条关于 MSPM0的声明、请参阅下文。
是否可以监控电源电压? 内部测量 VDD 和 VCORE。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是 VCORE、而是 VDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    是否可以实现 VREF 和 VCORE 的内部电压监控? 在n´t 表中、我只找到了如何使用 VRSEL 为 ADC 选择不同基准电压的方法、但我没有找到如何在 MCU 内部监测 VREF 和 VCORE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我认为无法在 MCU 中内部监控 VREF 和 VCORE。  

    此致、

    Cash Hao