This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:受 DOUT 影响的 ODIO 输入配置

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462545/mspm0l1305-odio-input-configuration-impacted-by-dout

器件型号:MSPM0L1305

工具与软件:

您好!

我有一个客户尝试将 PA0/1上的 ODIO 配置为输入。 他们的发现是、即使使用外部100k 上拉电阻器、GPIO 也不会进入完整的 VDD 电压、除非同时将 DIO 值设置为"1"。

它们的 IOMUX 配置如下:

IOMUX->SECCFG。 PINCM[PIN_X]=IOMUX_PINCM_HYSTEN_ENABLE|IOMUX_PINCM_INENA_ENA_ENABLE|IOMUX_PINCM_PC_CONNECTED|0x1;

他们是否需要为这些 IO 设置 DIO 寄存器? 我认为、如果将这些引脚配置为输入、则写入 DIO 寄存器不会有任何效果、而这正是客户对所有其他 IO 的体验。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIO 是什么意思? DOUT 中的 DIO? 我在 TRM 上找不到它。

    客户是否有任何测试结果? 他们有什么顾虑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    DIO =数字 IO、因此他们发现他们需要将 DOUT 设置为1、才能真正上拉至 VDD。

    因此、我对 LaunchPad 进行了一些基准测试、但没有看到相同的行为、这表明100k 的上拉电阻可能不够强。

    我认为这暂时已经结束、但看起来很奇怪。

    Munan