主题中讨论的其他器件: SEGGER、 UNIFLASH
工具与软件:
嗨、大家好!
我们使用 MSPM0G3507-Q1构建新的原型板。 我们需要使用外部24 MHz 晶体。 我在硬件设计指南中没有看到对于晶体选择的任何要求、例如驱动级别等
我们使用 Murata 的 XRCGE24M000FBA1AR0及以下电容

对于此 MCU、是否没有关于驱动电平等晶体的要求?
如果我使用以下配置在 CCS 中配置时钟树、会出现以下问题



并在 SYSCTL 中将其激活

我可以将 MCU 刷写一次、然后出现以下错误

错误写入寄存器 PC:错误发生在 writeRegister()!.
当我第二次尝试刷写时、这是不可刷写的、调试输出会显示以下消息

我们使用 Segger JLINK 进行刷写。 只要使用内部振荡器就没问题、但晶振不会发烫。
然后、我不得不拆焊 MCU、因为我不知道如何将其恢复到原始状态。 我认为控制器并非仅在不可刷新的状态下损坏。
我期待很快收到您的回复。
谢谢。
此致
Dominik Maier