This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:是否有 UART 和放大器的协议文档;CAN 引导加载过程?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464380/am2634-are-there-protocol-documents-for-the-uart-can-bootload-processes

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我需要创建单独(非基于 python 的) PC 应用程序以使用 UART/CAN SBL 引导加载程序加载软件。 我可以嗅探基于 python 的进程以尝试对其进行逆向工程、但实际的完整协议文档会更好。

谢谢!

吉姆