This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:正在更新固件

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464452/tm4c1294ncpdt-updating-firmware

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: AWRL6432

工具与软件:

您好!

我的客户 提出采用 TM4C1294NCPDT 的电路板、但需要将固件引导到器件以使电路板能够工作。

他们分享了其电路板的以下方框图:

查找/安装此固件的正确协议是什么?  C 系列 TivaWare 入门 指南的第6.2节(如何使用 LM 闪存编程器引导加载)中是否对此进行了概述?

谢谢!

-Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我想您的问题是如何将 XDS110固件下载到 TM4C129、该 TM4C129将用作用于调试 AWRL6432的板载 JTAG 调试探针、对吗? 为了获得最佳支持、您应该向 AWRL6432提交请求单、但我可以提供一些反馈。 请注意、我的知识仅限于 TM4C129 MCU、而不是 XDS110以及它在 AWRL6432系统中的确切使用。  

     要将 XDS110固件加载到原始 TM4C129器件、需要将器件置于 DFU 模式。 您需要加载闪存引导加载程序和 XDS110固件。 请参阅下面的 XDS110产品页面、在"刷写引导加载程序"部分下方、先刷写引导加载程序、然后转至"手动更新"、使用 xdsdfu.exe 命令更新 XDS110固件。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#jtag-clock-speed-considerations