This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:写入闪存时随机预取中止

Guru**** 2920860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1444545/tms570ls1114-random-prefetch-abort-when-writing-to-flash

器件型号:TMS570LS1114

工具与软件:

您好!

当我通过 CAN 将固件刷写到扇区 8 (0x40_000 - 0x60_000-1)时、我得到随机预取中止。 能够响应停止、当我使用调试器暂停时、我看到当前位置处于预取中止状态。 这不是每次都发生、有时我可以使整个扇区闪烁8次而不会出现任何问题。  此问题可能与闪存驱动器(F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib)有关、但我不确定。

我检查了故障寄存器、但到目前为止没有产生任何结果。 我可以进一步查看哪些内容以找到问题。 如果是闪存驱动器、我可以执行什么操作来防止中止?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我以前从未遇到过此类问题、

    甚至我没有这个板来尝试我这边的实验、所以我要求您设置一个现场调试会话来了解我的问题。

    我将在上午10点至晚上8点 IST (印度标准时间)开放、您能为我安排一次现场演示吗?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、这仍然是一个问题、无法在现场课程中解决。 如果有人能给我一些关于在这里寻找什么的提示就更好了。

    此致

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    您能否一次性参阅以下异常疑难解答常见问题解答?

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:Hercules 器件上的中止异常故障排除-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    我想我们已经试过了。 也许我们在 R14寄存器中没有看到正确的地址? 但是、您能否再次向我们介绍一下、以确保我们不会遗漏任何内容。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我以前看到过此常见问题解答、但示例显示了不同的情况。 本例中的指令故障地址指向0xC、而不是使用我的代码指向某个位置。 零星的发生使搜索更加困难。

    是否有较旧的闪存驱动程序可用于测试?

    此致
    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwin:

    我很抱歉延误了,因为节日,我已经休息了几天了,

    是否有旧版闪存驱动程序可供测试?

    我可以看到的唯一其他版本是"01.00.00.00.00.00"、您可以从以下链接获取该版本:

    Hercules-F021FLASHAPI 支持软件| TI.com

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。