This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:下电上电

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464522/am2634-power-on-cycle

器件型号:AM2634

工具与软件:

在将代码启动到 am2634以及尝试调试控制器时、我遇到了问题。 出现以下错误  

连接到目标时出错:
(错误-2062 @ 0x0)
无法停止设备。 重置设备并重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真包12.7.0.00105)

循环通电是好的我实施的电路与 am2634 LP 一样,代码下载后几次重试可以有人帮我解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您当前使用的引导模式是什么?

    谢谢!

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 QSPI、开发引导和 UART 引导模式下观察到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有在电路板上进行探测并验证电源、POR 和 XTAL 波形是否符合预期的配置?

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们的硬件、我们在同一硬件中有两个具有不同电源和时钟的 am2634控制器。 其中一个控制器工作正常、但我们在调试时遇到使用第二个控制器的问题。 两个控制器中的 QSPI 都存在问题。 您能不能随此提供一些加电序列时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此处数据  表中的"电源时序"部分:AM263x Sitara 微控制器数据表(修订版 D) 、了解相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么应该是对 Porz 的论文时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 PORz 进行分析后、引导加载(strap)引脚的采样时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 PORz 的论文时间

    此器件无此类要求。 只需遵从下表中列出的参数:

    [报价 userid="150519" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464522/am2634-power-on-cycle/5618391 #5618391"]进行 PORz 论文后引导程序引脚的采样时间[/QUOT]

    这是0ms (有效瞬时)。

    此致、

    Sahana