This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:引脚扩展接头 GPIO PA3、PA4引脚无法将输出设置为低电平

Guru**** 2616175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464245/mspm0g3507-pin-extension-header-gpio-pa3-pa4-pin-not-able-to-set-the-output-as-low

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在尝试配置 PA3、PA4、以使输出为低电平。 根据参考手册,没有相同的内置引脚排列,因此我在底部添加了一个引脚扩展头。 在配置时、我可以看到正在配置 PA3和 PA4、但我无法将输出设置为低电平。 相同的配置当我尝试内置的 TI 引脚分配、例如 PA12时、它工作正常、并且我能够将输出降低。

我只会遇到扩展标头中的问题。 我是否需要引脚扩展接头的任何额外配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请首先检查 LaunchPad 原理图、其中有特殊功能引脚未连接到耳戴器。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau873d/slau873d.pdf

    第 5节原理图

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的答复。

    我从原理图中了解到,我们需要与 MCU 引脚进行一些物理连接才能使其工作。

    我们可以执行的操作、但我找不到连接的电阻器引脚值、例如在 PA2的情况下、需要连接 R9、但我找不到 R9的值。 您能为我提供指导吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    LaunchPad 上的 PA2默认连接到 ROSC、即100k 寄存器连接到 GND。

    并且处于设计阶段、我仍然建议您使用另一个引脚来测试内部外设功能。

    使用 PA2意味着您需要使用0R 寄存器连接 R9、或使用焊料直接连接、并且您还需要移除 PA2的 ROSC。

    移除 ROSC 寄存器意味着、如果要测试 ROSC 功能、则需要将100k 1%寄存器重新焊接到 ROSC。

    此致、

    Helic