This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真软件包20.0.0.3178)

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464266/lp-mspm0c1104-error--6305-prsc-module-failed-to-write-to-a-router-register-emulation-package-20-0-0-3178

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我正在使用 LP-C1104、并面临此问题:"(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真软件包20.0.0.3178)"。 已在 CCS 和 uniflash 中尝试过、所以出现相同的错误。  
已经检查了电路板的电源  
还尝试了 NRST 按钮并尝试进入调试模式、但仍然出现相同的错误

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh、

    请尝试恢复出厂设置以解锁此器件。 器件似乎已锁定。

    此致、

    Janz Bai